This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:SN65HVD233DR X 射线图像随日期代码的不同而不同

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204853/sn65hvd233-sn65hvd233dr-x-ray-image-are-different-with-different-date-code

器件型号:SN65HVD233

尊敬的先生/女士

 

你好!

 

我需要 TI 器件 SN65HVD233DR 方面的支持、我们有两个 D/C 的样片、一个是2008+5 COO 墨西哥、一个是2225+ COO 墨西哥。但当我们执行 X 射线检查时、我们发现引线框不同。请参阅下图。

 

我可以知道2020 年后晶圆/引线框有任何变化吗?或者、因为它们来自不同的 组装工厂吗?

 

我们希望确保它们的正确性、然后开始使用它们。我们和 TI 是相同的、我们拒绝使用假冒 产品、但我知道两者都是 真实的、只想知道它们为什么不同。

 

我们是 TI 的忠实 消费者、请提供您的帮助。

非常感谢!

苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan:

    此组件的引线框于2022年4月更新。 该器件的其他一切都保持不变。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    非常感谢您的答复。

    您可以将此更改的 PCN 发送给我吗?

    非常感谢!

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan:

    您可以直接向我发送电子邮件以获取这些信息吗? e-hackett@ti.com 

    此致、

    Eric Hackett