This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:反向供电

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208489/tca9517-q1-back-powering

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9517

您好!

我的客户想知道  TCA9517反向供电是否在以下条件下从 VCCB 发生到 VCCA?

  1. I2C 侧都有上拉至其 VCC
  2. EN 连接至 VCCB + VCCB 开启+ VCCA 关闭

谢谢。

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuchen:

    对于 TCA9517、对于您列出的任一条件、该器件都不会自行反向加电/反向偏置。

    -鲍比