This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:USB 转 UART 所需的驱动程序

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, SN75LV4737A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208371/tusb3410-usb-to-uart-required-driver

器件型号:TUSB3410
主题中讨论的其他器件: SN75LV4737A

您好!

我正在使用 第三方 USB 转 UART 桥接器进行参考设计、我想将其替换为 TUSB3410。 在数据表中、我看到过该图、我想对该图进行一些澄清:

RS232/RS485/IrDA 器件是否指代实际驱动程序(例如我见过的 SN75LV4737A)? 或者、我能否简单地将 UART 线路直接路由到 MCU。

谢谢!

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图显示了一个在逻辑信号和 RS-232/RS-485信号之间进行转换的收发器。 您的 MCU 使用逻辑信号、可以直接连接。