This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410-EP:tfp410

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208418/tfp410-ep-tfp410

器件型号:TFP410-EP

大家好、

1.我们能否通过 Microsemi M2S090T 直接连接相应的 IC?

2. 如果是、如何将 I2C 通道从 HDMI 连接器连接到这个 IC? 因为数据表中提到了上拉电阻器应连接到 VDD。 但 i2c 应该是5V 逻辑电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TFP410-EP 可接收24位像素数据以及适当的控制信号、并将像素数据转换为 HDMI 输出。 对于  Microsemi M2S090T、您计划使用哪个接口来驱动此24位像素输入?

    谢谢

    大卫