This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在基于 UltraScale+的定制电路板上为 EEM0 PS-GTR 构建 petalinux

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208353/build-petalinux-to-gem0-ps-gtr-on-custom-board-based-on-ultrascale

器件型号:DP83867CR
主题中讨论的其他器件:MIO

大家好。

我正在使用基于 UltraScale+和 Vivado 2020.2的定制电路板。

我的设计在 SGMII 模式下使用 GEM0连接到 TI dp83867 PHY、所需速度为100Mb/s 我们通过 GT Lane0 [在 Zynq 配置向导中]路由 MAC。

我还使用通过 MIO 路由为 RGMII 的 GEM3 [它将用作到电路板的调试通道]  

我想构建 petalinux 以监控从 GEM0通道执行 ping 操作。

在此过程中、应如何配置器件树?

在 petalinux 中有其它必要的配置吗?