This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS34:最大输入电压

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208073/sn65lvds34-maximum-input-voltage

器件型号:SN65LVDS34

您好!

我想询问有关 SN65LVDS34D 的情况、根据数据表、绝对差分电压为|VA-Vb|=3V、这是否意味着每个输入 A 或 B 可以最大为1.5V 或3V?

此致、

穆斯塔法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着 A 和 B 输入之间的差值允许在−3V 和3V 之间

    A/B 输入端的绝对电压限值在表的下一行中指定;范围为−4V 至5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa、您好、

    与 Clemens 提到的类似、差分电压是输入 A 和 B 之间的电压差、最大值为3V。下面添加了一个表格、以显示这一点。

    每个输入引脚(A 或 B)能够承受的限值为-4V 至5V

    此致、

    Josh