This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:TUSB1142和 TUSB9261的 PCB 布局

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204949/tusb1142-pcb-layout-for-tusb1142-and-tusb9261

器件型号:TUSB1142
主题中讨论的其他器件: TUSB9261

您好!

我们使用 TUSB1142和 TUSB9261设计 USB 至 SATA 转换系统。

要创建 PCB 布局、我们面临如下一些问题。

1) 1)当参阅第41页时、图9-1。 典型 USB 主机应用和第42页、表10-1。 TUSB1142数据表中的设计参数。

要求"2英寸<= xab <= 12英寸- xCD"

最小长度为2英寸的原因是什么?  一般来说、长度越短越好。   

2) 将 CAC-USB1和 CAC-USB2放置在图9-1中。 典型 USB 主机应用、但没有建议芯片尺寸。

我们可以使用0603尺寸的电容器吗?

因为 TUSB9261应用手册中要求了0402尺寸。 TUSB1142案例怎么样?

3) 3) 10.1.2  描述了 TUSB9261数据表上的超高速差分布线、超高速 USB 信号对之间的最大布线长度不匹配不应大于2.5mil。

每个接口的 TX 和 RX 信号对之间的间距是布线宽度的五倍。

不过、TUSB1142要求是5密耳不匹配和3倍间距。

对两个器件应用2.5mil 不匹配和五倍间距规则是否更好?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2:对于 TUSb1142的10Gbps、采用了402尺寸。

    3: 最好为两个器件应用2.5mil 不匹配和五倍间距规则。

    对于1:我有相同的问题,将需要检查系统.

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的支持。

    有关 Q1的任何信息?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、明天就可以拿到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Q1:

      如果、< 2in、则不再需要转接驱动器。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑,

    感谢您的确认。

    我们了解了数据表上的要求。

    在现实世界中、由于 USB 媒体输出的灵活性、我们一直面临着数据错误问题、即使 USB 连接器和 USB 控制器之间的图形长度较短也是如此。  在这种情况下、额外的转接驱动器是实现稳定接口的良好权变措施。

    那么、我们可以添加图形长度甚至小于2英寸的 TUSB1142吗?

    您是否发现任何副作用或顾虑?   

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以添加 TUSB1142、即使它的时间短于2英寸。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    感谢您的确认。

    此致、

    Mochizuki