This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6E05U06:用于 USB、HDMI 与放大器的 ESD 保护二极管;高速接口

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207558/tpd6e05u06-esd-protection-diode-for-usb-hdmi-high-speed-interfaces

器件型号:TPD6E05U06

我正在寻找用于 USB 的 ESD 保护二极管。 我发现了 TPD6E05U06、它是单向 TVS。 这是否意味着 保护仅在 正电压条件下进行? 而不适用于负电压?   

在数据表中、直流击穿电压为6.5V。这与反向关断电压和 钳位电压有何关联或差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    TPD6E05U06仍将提供负电压保护、它将在负方向的低得多的电压下开始导通。 下面说明了这一点:

     反向关断电压(.. 垂直 RWM )定义为流经二极管的电流不超过特定电流 (通常为1nA)的最大正负电压。 电池短路  垂直 RWM 它接近击穿电压 垂直 Br )、其定义为流经二极管的电流超过特定电流(通常为1mA)时的电压。  

    钳位电压是受保护 IC 在 ESD 事件期间看到的电压。 所有 ESD 二极管都具有一些小电阻、称为动态电阻( RDYN )。 RDYN  将在传导二极管上产生压降;由于受保护的 IC 是并联的、因此您将在受保护的 IC 上看到同样的压降。 这种压降称为钳位电压。

    USB 信号只需要单向保护并且在大多数情况下、此保护是首选的、这是因为与双向器件相比、单向器件将在负向区域中钳位在更低的电压上。 这将为 受保护的 USB IC 提供更好的保护 、这些 IC 通常 对负瞬态更敏感。  

    有关 ESD 二极管规格的更多详细信息、请参阅 《ESD 基础知识》。 

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我还想知道同一个 ESD 保护二极管如何适用于数据表第1页上提到的许多应用。 这些应用将有不同的电压水平和 ESD 保护二极管将有一个特殊的特性,例如击穿电压和钳位电压,那么它是如何适合这些应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这些应用具有不同的电压电平、但它们都低于5.5V、因此可以使用该器件。

    只要 二极管的工作电压(Vrwm)至少为受保护线路上的最大电压、并且电容对于信号速度足够低、就可以使用器件。   该二极管的规格 足以满足数据表中列出的所有应用。  

    我建议阅读我们有关反向工作电压的博客以了解更多详细信息: ESD 基础知识、第5部分:反向工作电压、击穿电压和极性配置-模拟-技术文章- TI E2E 支持论坛 

    有关 系统级 ESD 保护的关键关注点、请参阅我们的 系统级 ESD 指南

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的答复。 您是否会建议任何其他 ESD 保护器件或这我应该认为最有前景?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    这将取决于您使用的 USB 类型 和电压电平。  

    如果您需要一个具有更高 IEC ESD 等级的4通道器件 、可使用 ESD204等选项 来保护高达3.6V 的信号

    我们 适用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 应用手册提供了多种适用于不同 USB 类型的器件建议。  

    此致、

    Sebastian