This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:DS 更新...? 补充性

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207548/hd3ss3411-ds-update-complementarity

器件型号:HD3SS3411
主题:TMUX1511中讨论的其他器件

各位、三年后、数据表仍未更新。 我偶然发现了相同的 TSW 拼写错误。

但有一个相关的问题:我想对两个120°位移正弦波进行多路复用、即信号并不是完全互补的。  

如果有的话、会有什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存在切换延迟、您的数据速率是多少?

    抱歉数据表问题。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的数据速率与我能得到的一样高... 但最小值约为20Mbps。

    上下文:我执行某种 BPSK、其中载波频率为数百 MHz、接近1GHz。  

    奇怪的是、在带宽和开关时间之间存在这种权衡。

    我知道内部架构有多种、但从外部看、它们都是模拟开关。

    我得到的最好的似乎是 TMUX1511。

    具体问题是关于共模方面、因为我的两个信号不是差分信号(我使用三相系统、第三相不是切换的)。 我想这个细节应该是不相关的,但我最好问一下。

    情况是否足够清楚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD33SS411专为差分信号而设计、对于单端信号有时可能会出现问题。

    此致

    布赖恩