This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211RPTREVM:眼图未改善

Guru**** 2929480 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211RPTREVM, TUSB211, TUSB216I, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206033/tusb211rptrevm-eye-diagram-is-not-improving

器件型号:TUSB211RPTREVM
主题中讨论的其他器件: TUSB211TUSB216ITUSB216

您好!  

在使用 TUSB211RPTREVM 进行设计期间、我们的眼图在整个不同的 EQ 设置中似乎未改善。 目前、我们只是在努力提高 USB 主机的性能、而没有很长的布线。 我们的目标是使用2英尺 电缆、但我们看不到6英寸电缆带来的改进。  

对于可能出现的问题、您对我们有什么建议吗? 无论有没有评估模块、我们的眼图都是非常相同的。 EVM 上的所有指示灯均表示该器件已启用并正常工作。 我已附上了我们所查看的眼图示例、但未附加 EVM。 再说一次、连接它之后、它几乎是完全相同的。  


谢谢!


Zach Solheim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    请确保 其遵循 TUSB211数据表中详述的应用过程。 此外、应用手册(SLLA593 - 高速信号质量测试模式)也有助于为您提供参考。 请告诉我有没有任何更新。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    根据数据表和 HS 应用手册、我们的性能实际上由于 EVM 而下降。 在大多数 EQ 情况下、眼图的最上面一行降到了刻度上的红色区域(更接近.3)。 实际上、眼图在器件禁用的情况下看起来是最佳的。 在哪些应用中、TUSB211不是解决方案? 我很好奇这是否正是我们所处的位置。  

    谢谢。


    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果出乎意料。 我认为该器件没有处于测试模式。

    请参阅以下测试顺序很重要。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/469595/tusb211---not-activating

    如何禁用设备? 我假设您正在移除该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将遵循应用手册 SLLA593中的嵌入式主机过程。 我们移除了该器件、同时还使该器件保持复位状态。 两者在眼图上看起来是类似的波形。  

    但是、当我们按照嵌入式主机设置进行操作时、我们的 HS 绿色 LED 在 CD 琥珀色 LED 指示灯之后不会亮起。 为什么不会发生这种情况?  

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    测试所需的电缆长度是多长?

    我在想您是否有可能切换至 TUSB216I、因为它是最新的并且可以进一步提高性能。 如果需要、您可以查找有关更换 TUSB211的数据表和指南以供参考。 (TUSB216I)

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    测试的电缆长度分别较短(< 6")。 我们正在考虑在实际设计中使用更长的电缆(2英寸)。    如果您认为这是更好的选择、有没有办法让我得到发送给我们进行短期测试的 TUSB216评估板?

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我们将就 TUSB216 EVM 事宜与当地的销售代表联系。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不能识别高速测试模式。 这不是激活升压。    您正在使用哪些嵌入式测试装置和测试 ID 驱动器?

    与所有先前的测试模式一样、CD 和 ENA_HS 在初始时都处于低电平。 连接 VID/PID 测试主机器件(步骤6)时、CD 标志开关变为高电平(图4-2)。 在此之后不久、在嵌入式主机成功枚举之后、ENA_HS 也会切换为高电平(图4-3)。 如果没有发生这种情况、请确保 VID/PID 器件处于激活状态并呈现正确的 VID/PID 组合。 对于某些系统设置、必须先为嵌入式主机通电、然后才能正确枚举 VID/PID 器件。 此外、确保将继电器板设置为"INIT"位置以支持握手

    此时、在绘制眼图之前、ENA_HS 需要较高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保获取该版本。

    https://www.ti.com/tool/TUSB216IEVM