This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:在 EtherCAT 应用中、##39;信号能量检测&'。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207577/dp83826e-in-ethercat-application-signal-energy-detect

器件型号:DP83826E

在 EtherCAT 应用中启用"信号能量检测"功能时会出现什么问题?
我是否必须禁用"信号能量检测"功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suyoung Yi:

    对于 EtherCAT 应用或启用了快速链路丢弃并希望处理基线漂移数据包的应用、建议禁用信号能量检测、这可通过设置 Strap8来实现。

    此致、

    拉胡尔