This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:当 Vcc 为3.3V 时、输入通道上的输入电压限制

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A, TCAL6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207357/tca9555-input-voltage-limits-on-input-channels-when-vcc-is-at-3-3v

器件型号:TCA9555
主题中讨论的其他器件:TCAL6416、TCA6416A

您好!

我们将使用 TCA9555PWR IO 扩展器芯片。 我们想知道当芯片 Vcc 为3.3V 时、它是否能安全地容忍其输入上的5V 输入信号。 我假设有某种保护二极管、但是否会对这些二极管施加应力、因此不能安全地进行长期运行?

如果这不安全或不推荐使用、如果是 I 5V Vcc、则 I2C 线路也将为5V。 TM4C129微控制器不能承受5V 的电压。 请说明好的方法。 添加电压转换芯片可能是一个想法、但电路板上已经有许多元件密集填充。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第9.3.1节名为"5V 耐压 I/O 端口"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如克莱门斯指出的、该器件具有5V 容限。 似乎您正在尝试绕过电平转换、对 I2C SDA/SCL 引脚执行此操作很可能会导致高电源电流消耗。  

    TCAL6416/TCA6416A 是16位 IO 扩展器、包括 I2C 引脚和 P 端口引脚上的电平转换。 我可能希望对其进行评估、而不是试图绕过电平转换、因为这些器件内置了电平转换。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将 Vcc 保持在3.3V、并将该引脚暴露在5V 的输入信号下。 然而我不确定这是否安全,当 Vcc 是3.3V ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    SDA/SCL 引脚可耐受5V 电压、因此不会造成损坏。 如果您的应用基于电池、那么您最终将消耗更多的电量。 TCA64xx 系列基本上可以为您解析此问题。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢