This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:对内偏斜和对间偏斜

Guru**** 2386360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207029/ds160pt801-intra-pair-skew-and-inter-pair-skew

器件型号:DS160PT801

您好、TI 团队

是否在最大插入损耗下指定此值?

是否有关于 每个对的通道中允许的最大对内偏差的规格

插入损耗。  在本例中、它是高速电缆。

谢谢

罗杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    请避免在 E2E 公共论坛上讨论安全文档。 我已删除有关安全信息的注释。

    指定的对内偏斜是每个数据速率下允许的最大值。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、抱歉-我没有意识到这是本论坛上的一个问题。

    我需要指定电缆组件、从何处获得编号? 我在数据表中没有找到它们。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    您是否有可用的电缆组件模型? 根据我的理解、您关心的是对内偏斜(而不是对间偏斜)、对吗? 如果您想使用 重定时器对当前电缆组件进行建模、可以使用 IBIS-AMI 模型。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不、我希望从向 Rosenberger 提供的规范开始。  最好知道 Phy 可以承受的对内最大偏斜是多少。 以实现 HEAD 启动。  我要求他们提供数据。  现在、我有两种技术、一种是 PCIe 第4代、另一种是100GE。 100GE 在这种情况下很常见。

    您可以在100GE 的规格中看到,例如数字是10ps/m (假设这接近我将得到的值)  

    AmphenolFCI-ca_qsfp_copper-datasheet.pdf (mouser.com)

    那么该部件能够达到10ps/m 或更高的速度吗?

    谢谢

    罗杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫

    S 参数集是否会帮助您进行仿真? 我可以请求供应商允许我共享5米 s 参数(4个端口)

    Trouble 是一个测量不具有统计学意义。  我很好,如果我们可以计算一个实验室实验, 我们在精细的步骤引入偏斜,以测量公差.  问题是 psec 有点数字,呼吸在板上和温度在实验室和... 会影响它一切。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    根据 PCIe 第4代 Intel 规范、支持5mil 的对内偏斜。 我可能建议使用适用于 PCIe 第5代的 MCIO 电缆。

    此致!

    大卫