This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32A:异常输出并且多个引脚有泄漏

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207729/am26ls32a-abnormal-output-and-multiple-pins-have-leakage

器件型号:AM26LS32A
主题中讨论的其他部分: Strike

大家好、

客户发现 其产品中有一些 AM26LS32A 损坏。 根据 FA 分析(IV 曲线)、有多个引脚有泄漏。

我们认为 EOS/ESD 可能会导致这种情况、我们获得了有关该器件的原理图和波形:

1.原理图

2.故障器件(CH1和 CH2是输入,CH3是输出)

3.正常设备(CH1和 CH2为输入,CH3为输出)

您能帮助检查一下并提供您的专业建议吗? 提前感谢。

RBS

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    因此、似乎其中一个接收器的输出无法有效输出逻辑高电压。 CH3上的负载是多少? 只是示波器探头还是这个部分负载?

    因此、根据我现在掌握的信息-我认为有两件事正在发生:

    1.可能存在一些负载问题、导致接收器输出端的电流太大-我认为这不像您有看起来不错的单元那样可能是下一种可能性-但我仍然想验证这一点。

    2.可能是 R 引脚上的 EOS 损坏-此引脚没有很多内部保护,可能有多种故障机制,但一些常见的机制是:

    2a)接收器输出上的瞬态电压尖峰、此尖峰电压在器件上炸出 ESD 单元。

    2b)装配或制造过程中的 ESD 冲击大于预期的强度  

    2C)加载请求过多电流、导致结由于过热而出现故障。

    这不是一个详尽的列表、而是一些更常见的问题-如果您能提供有关器件所连接到的设备的更详细的原理图、可能有助于我确定可能的关注点。

    请告诉我、以便我们能够更深入地探讨这个问题。

    此致!

    帕克·道德森