This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S010:该器件是否支持 USB2.0和 USB3.0?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207592/tpd4s010-could-the-device-support-usb2-0-and-usb3-0

器件型号:TPD4S010

您好!

希望确认 TPD4S010是否可以同时支持 USB2.0和 USB3.0、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    二极管的电容将决定其可以支持的信号速度、0.8pF 电容很低、足以支持高达5Gbps 的高速 USB 3.0信号。  

    此致、

    Sebastian