This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:支持 DP1.4至 HDMI 2.0和 HDMI 2.1

Guru**** 2812785 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204, TMDS1204, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207498/tmds1204-support-dp1-4-to-hdmi-2-0-and-hdmi-2-1

器件型号:TMDS1204
主题中讨论的其他器件:TDP1204、、 TDP142

大家好、支持团队

我们正在研究用于扩展卡解决方案的 DP1.4到 HDMI2.0 & 2.1

TMDS1204和 TDP1204如何? 是不错的选择吗?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    您是否需要将该解决方案置于拉电流侧或灌电流侧?

    对于 HDMI 2.1、TDP1204针对拉电流侧进行了优化、TMDS1204针对灌电流侧进行了优化。 TDP1204和 TMDS1204是电流转接驱动器解决方案、可支持高达 HDMI 2.1数据速率。  

    TDP142将是一款 DP 1.4线性转接驱动器、您也可以根据解决方案的需求加以研究。

    谢谢。

    察赫