This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:SN65HVD230

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207514/sn65hvd230-sn65hvd230

器件型号:SN65HVD230

大家好!

SN65HVD230下一个问题可以正常工作、但是当我检查示波器上的信号时、例如仅 TX、我可以看到奇怪的信号。
拆分连接下面的图片:

标准连接:

保护方案是不同的。 我尝试了不同的电阻器和电容器值、结果看起来是一样的。
抱歉、我忘记了另一台 PC 上的项目、我从论坛上获取的方案。 但它们与原始设计非常相似。
标准:

在分裂终端中、我假设 Rterm = 60R、csplit = 4.7nF


此致、
Oleksii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在未知原理图的哪个点测量到了? 您测量的是绝对电压还是差分总线电压?

    你为什么认为该波形很奇怪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I 在 CANH 上测量。  
    例如、CAN 总线应该如照片上所示(来自 SN65HVD230的数据表):

    CAN 必须为"零"电压、CANH 必须高于此电平、CANL 必须低于此电平:

    在这张照片中、您可以看到不同的电压电平。
    信号从"零"变为负和正。
    示波器上的信号与文档不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线上的其他收发器可能会影响电压、尤其是空闲电压、该电压仅由弱驱动。

    评估信号质量的唯一方法是测量差分电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我有 CAN 总线分析仪工具(Microchip)和 PCAN-USB、可以使用 CAN 连接到同一设备、信号看起来不错。
    正如数据表上所示、当我将我的器件与 SN65HVD230进行连接时、我有这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到波形没有任何错误。 您的设备是否工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它在工作、但是我试图理解、为什么、当我将器件与 SN65HVD230连接时、我看到这个信号:
    但当我连接到同一个传感器、 PCAN-USB 时、我看到这个信号:

    实际方案:

    此致、
    Oleksii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与上面显示的原理图大不相同。

    R35和 R36的用途是什么? 尝试将其删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曾尝试过,同样的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在周末的帮助!

    此处显示的波形显示了两个驱动总线上不同共模的收发器。 当5V 节点进行驱动(最新示波器屏幕截图中的第一个帧)时、共模电压为2.5V、CANH 和 CANL 线在显性状态期间驱动至更高电平。 在第二个帧中、我们可以看到以1.85V (3.3V/2)的不同共模驱动的3.3V 收发器(大概为 SN65HVD230)。 我们可以看到、与5V 帧相比、CANH 和 CANL 被驱动至较低的显性电平电压。 这都是预期结果、因为不同的电源电压并不会影响实际 CAN 数据、实际 CAN 数据仅关注 CANH 和 CANL 之间的差分。  

    请注意、每个 CAN 帧期间的显性状态与所有其他显性位不同;这是 ACK 位、在该位中、多个收发器可能同时驱动显性位。 因此、总线电平是收发器显性驱动电平的某个平均值。 同样、不同之处是所有接收器都要关注、因此这不成问题。  

    如果这一切都很清楚、如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott