This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:I2C 电源

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207709/tusb8042a-i2c-supply

器件型号:TUSB8042A

尊敬的团队:

I2C 通信是否能够在1.8V 下运行?

来自数据表: 当 SCL/SMBCLK 和 SDA/SMBDAT 引脚在复位取消置位时上拉至3.3V 时、外部接口启用。

我据此假设电压应为3.3V。 您能确认吗?

感谢你的帮助。

此致、

会安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、μ I²C 引脚为3.3V I/O。