This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:关于传输距离

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205739/max3221e-about-transmission-distance

器件型号:MAX3221E

大家好、

 

我们想知道在以下条件下的传输距离。

我们的预期是 RS232C 中规定的15M。

-VCC=3.3V

数据速率=250kbps

 

另外、如果您有任何信息、可以告诉我们"传输距离与数据速率关系图"吗?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wikipedia

    该标准并未定义最大电缆长度、而是定义了兼容驱动电路必须承受的最大电容。 广泛使用的经验法则表明、超过15米(50英尺)的电缆将具有太大的电容、除非使用了特殊电缆。 通过使用低电容电缆、可以在最远约300m (1、000 ft)的距离内保持通信。 为了实现更长的距离、更适合提高速度的其他信号标准、例如 RS-422

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    克莱门斯的回答基本上总结了你的问题。  

    RS232通常规定的最大电缆长度为15m、但这并不是标准化的。 从技术上讲、根据数据速率和电压电平、您可以跨更远的距离进行传输。  

    user6297192 说:
    如果您有任何信息,您能告诉我们"传输距离与数据速率关系图"吗?

    我相当肯定、您可以在线查找这样的图形、但这显示了多种通信协议的数据速率与电缆长度。 您会发现 RS-232在15m 处突然停止。  

    请告诉我、这是否有助于回答您的问题。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler-San、

     

    感谢您提供的信息。

    很抱歉给您带来困惑。

     

    我们想知道(确认) MAX3221E 是否能够支持15M。

    您是否有 MAX3221E 评估结果?

    (例如、MAX3221E 在 VCC=3.3V 和250kbps 等条件下可支持15m 的传输距离)

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    MAX3221E 是一款 RS-232标准化器件。 它可以在 VCC 上支持3.3V 和5.0V 的电压、并且可以在高达250kbps 的速率下运行。 此器件专为 RS232通信而设计、因此应支持您需要的15m 距离。  

    遗憾的是、我没有显示器件在15m 电缆下工作原理的实验室工作结果。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler-San、  

    感谢您提供的信息。

    此致、

    隐藏