This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV20812:产品选择

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV20812, TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206568/ts3dv20812-product-selection

器件型号:TS3DV20812
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4412

您好!

你好。

我浏览了产品说明书(TS3DV20812)、它不支持10G。 您能解释一下吗?

此外、如果您能分享与此相关的任何应用手册/硬件参考的话?

非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷·文森特

    您是否在寻找10G Base-T MUX 解决方案? TS3DV20812无法工作、因为它的 BW 为1.1GHz。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    你好。  我想将10GBase-T 和1GBase-T 通道多路复用至单个连接器。

    您能否提供一个支持此功能的器件? 请告知。 非常感谢。

    此致、

    雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我建议在此应用中考虑使用无源多路复用器。  10GBASE-T 和1GBase-T 都使用非 NRZ 信令。  我们的大多数有源以太网器件专为 NRZ 信号传输而设计、因此它们不适合此应用。

    我建议将 TMUXHS4412用于您的应用、因为它具有高带宽和多个通道。

    话虽如此、根据下面的应用手册、10GBase-T 和1GBase-T 的带宽要求似乎非常低、分别为~500MHz 和80MHz。  因此、您的应用中可能会使用其他多路复用器。

    https://download.tek.com/document/55W_23486_0_0.pdf

    由于这不是我们的无源多路复用器在 Base-T 应用中实现的常见用例、我强烈建议仔细评估多路复用器的电气要求并确保它们与 Base-T 信令兼容。  我还建议仿真器件、以便为您的设计增强信心。

    谢谢。

    德鲁