This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS250DF410ABMT 或 DS250DF410ABMR

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207306/ds250df410-ds250df410abmt-or-ds250df410abmr

器件型号:DS250DF410

大家好、我需要一个支持4Gbps 至25Gbps 数据速率的 JESD 重定时器。  DS250DF410是否支持该功能?

谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhijit:

    我对 JESD 不是很熟悉、因此、无论您可以提供有关信令电平、编码、数据速率以及任何其他您认为可能相关的信息、都将有所帮助。

    DS250DF410可锁定至20.2752-25.8Gbps 和 div 2、4子速率之间的信号。  下表详细介绍了这方面的信息。 具体来说、重定时器需要锁定的数据速率是多少?

    谢谢。
    德鲁