This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:如何为每个通道设置不同的均衡器设置

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207262/ds280br810-how-to-set-different-equalizer-settings-for-each-channel

器件型号:DS280BR810

我们使用 EEPROM 来控制 DS280、该 DS280安装在内部开发的电路板上。
我们将使用 SigCon Architect 为 EEPROM 生成 hex 文件。 是否可以创建文件来为每个通道写入不同的设置?
我们当前正在尝试执行此操作、但它会生成一个适用于所有频道的设置相同的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请禁用 Sigcon Architect EEPROM 页面上的"通用通道"、以便对每个通道进行独立设置。

    谢谢。

    德鲁