This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM176:SN65LVDM176

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDM176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207014/sn65lvdm176-sn65lvdm176

器件型号:SN65LVDM176

您好!

  • IBIS 专家小组主动使用 PN SN65LVDM176及时解决该问题。 由于我们现在进入了布局后阶段、洛克希德·马丁航天设计小组已到达了一个关键点、修复该 IBIS 模型的需求非常关键
  • 请参阅案例" CS1456331 :适用于 SN65LVDM176的 IBIS 模型显示了延迟和毛刺脉冲"。 其中显示了问题的所有细节
  • 以下是 TI 专家致力于解决此问题的最新回复

2023-01-13 20:28:30 CST - Marvin Cantos 客户响应

尊敬的 Fernando:

对于由此给您带来的不便、我深表歉意。 也感谢您向我们提出这个问题。 我们的专业团队现在将有机会在内部修复该问题并为 SN65LVDM176更新 IBIS 模型。

请允许我将此问题暂时置于"已解决"状态、以在您结束时关闭此 TT 请放心、我们的产品应用专家将通过您在我们的 E2E 渠道发布的咨询向您提供最新信息。

感谢您的理解和耐心。

此致、  

马文·O·坎托斯
TI 客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    感谢您的发帖、对于由此给您带来的不便、我们再次深表歉意。 这个模型目前在我们的设计队列中,然而,由于这个队列还包括新的版本和其他重建,我们不能说什么时候改造将完成.

    为了避免进一步的延迟、M-LVDS 器件是否会在您的当前应用中工作? SN65LVDM176是一款半双工、单通道 LVDM 收发器。 使用 M-LVDS 时、功耗与 LVDS 类似、电流驱动器更高、数据速率降低。 SN65MLVD201 与 LVDM176引脚对引脚兼容、并具有 IBIS 模型。

    对于由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Josh