This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:HPD 建议的51k 值不符合最低2.2V 输入规格。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206954/sn65dsi86-q1-hpd-recommended-51k-value-doesn-t-meet-the-minimum-2-2v-input-spec

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

数据表中的 DisplayPort HPD 为:

在我的电流设计中、有一个51.1k 的电阻连接到 HPD 引脚。 电阻器的另一侧连接到 Dport 连接器的引脚18、并处于3.26V 电压下。 我在 IC 的 HPD 引脚上测量到1.68V。
这与内部电阻器的值大约50k 是一致的。 这似乎可以在我的系统中正常工作、但它没有通过 Vhpd_plug 的2.2V 阈值要求。

使用建议的51k 内部电阻器和内部最小值为51k 的外部3.3V 电阻时、此输入端将只有1.65V。 Vhpd_plug 表示为2.2V 是阈值。
换句话说、如果内部具有69K、您仍将在输入上仅具有1.9V 的电压。

如果3.3V 电压被增加至3.6V、内部51k 电压值将为1.8V、而69k 电压值将为2.07V。

我必须在这里遗漏一些东西。 我假设此输入的最大值为3.6V、因此似乎应使用较小的串联 R 来满足2.2V 技术规格。

根据我的计算、对于3.3V HPD、我们假设 连接器的 HPD 引脚(18)上具有3%的低3.2V、那么为了获得保证2.2V、您将获得:
有51k 内部电阻、则 Rext = 23.2k (最大值)
内部为69k、则 Rext = 49k (最大值)。

我正在考虑将 R 值降低到21.5k、以保证所需的2.2V 电平。
以我测得的3.26V 电压为基准、可为我提供3.26*(51/(21.5+51))= 2.3V、而如果内部电压为69K、则可提供2.49V 电压。 这两种电压均高于2.2V、且远低于最大值3.6V。

如果我在假设引脚18上有5V HPD 信号的情况下执行计算、那么情况 会更好:51k 内部 IC 有2.5V 电压、69k 内部电压为2.875V。
这就是为什么建议使用51.1k Ω?

我当前所连接的监控器仅输出3.3V 电压、并且我认为引脚18处的规格至少为2.4V。

是否可以使用某个值来覆盖引脚18上的3.3V HPD 电平并仍然以5V 电平进行保护?
如果我使用21.5k、那么对于内部69k、我在引脚上的电压为4.2V、我认为那太高了。

也许有另外一种方法来处理这个问题、1.68V 就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯… 通过详细了解这一点、我们可以看到 引脚的注释为"测量的是51k 串联电阻器"。 这也许与电阻器输入侧引脚18上的电压一样。 [我希望规格表更清晰]。   如果是这种情况、那么我可以在引脚18上使用3.3V HPD、这更符合我针对此引脚看到的2.0V 最小检测规格(如下所示)。

    然后、这将在 SN65DSI86引脚上为@2.2V、51个内部和51个外部0.9V、而在 SN65DSI86引脚上为69个内部和51个外部1.26V。  
    如果规格实际上是指51k 外部电阻器的另一侧(连接器侧)、则输入引脚处必须有0.9V 的电压才能说明 HPD 为高电平。
    使用69K 内部电阻器连接到5.3V 引脚、SN65引脚上的电压将为3.0V、因此仍低于3.6V 的限值。

    我猜我读技术规格表时出错、如果我在引脚上连接到3.3V HPD 电平、我应该没有问题。

    感谢您的任何帮助!

    我在此引脚电平下找到的信息:

    表4-39热插拔检测信号所需的检测级别

    商品值                                                     

    高电压电平(拉                电流)最低2.0伏、最高5.3伏
    低电压电平(拉电流)                最小为0V、最大为0.8 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、WST、

    HPD kΩ 需要一个51k Ω 1%的串联电阻。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有51.1k、但我对规格有些困惑。 2.2V 规格是在电阻器(连接至显示端口接口的电阻器)的"输入"侧还是在 SN65DSI86引脚上符合? 根据之前的讨论、我假设它位于连接器侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WST

     VHPD_Pug 规格对应于 DSI86引脚。

    HPD kΩ±具有至少60k Ω 15%的内部下拉电阻、因此您可以使用串联电阻来满足 VHDP_Pug 要求。 51kOhm 只是一个已实际实现和运行的例子、不过、您可以在分压器网络中使用另一个电阻值。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能通读我原来的问题吗? 您的回答毫无意义。 如果该引脚上需要2.2V 的电压并且连接器上的 HPD 引脚需要3.3V 的电压、则51k 电阻器不能满足 VHDP_Pug 值。 我怀疑 VHPD_Pug 规格位于51k 电阻器的另一侧;这是它的唯一工作方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WST

    我的重点是、您不必使用51k。 您可以使用另一个电阻器值来满足2.2V 要求。  

    因此、3.3V x 60 /(R + 60)= 2.2、此时 R 为30k。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上面说过、如果我这么做、假设是21.5k、以便我可以在连接器上使用3.3V HPD 满足规范、那么如果旧监视器的连接器上有5V 的电压(我认为允许使用5V)、 那么、IC 引脚上的电压最坏情况(69K +15%的值)将为4.2V、对于 IC 来说过高。 21.5k 至51k 之间的电阻值没有可用于 连接器上的3.3V HPD 和连接器上的5V HPD。 51k 甚至无法在连接器上使用3.3V 电压时工作、您只能在引脚上获得1.65V 电压。


    此外、我发现另一位 TI 支持人员之前对此评论不同意您 VHDP_Pug 位置:
    (1) SN65DSI86:HPD 引脚电压混乱-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛
    由于数据表中的"在51k 串联电阻下测得"、我认为它们是正确的。

    我只是想知道谁是正确的。 如果需要、我将不得不在连接器上添加缓冲器、然后对输出进行分频、或者只是让引脚上的最大值为3.3V。 -数据表中没有显示]。 同样、2.2V 与连接器相关更有意义、因为这与 HDMI/Dport 的2.2-5.3V HPD 电压规格相匹配。
    如果该电压不正确、并且 HPD 引脚上的最大电压只能为3.6V 或更低、则21.5k 就可以了。 但我仍然看不出51k 的工作原理、也看不出为什么数据表会给出这样的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WST

    我仔细检查了 HPD 实现、您是正确的。 DSI86数据表中的2.2V 规格位于连接器侧、而非 DSI86引脚侧。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我通过实验解决了这个问题。
    1) 1)此引脚的引脚说明明确调用一个51k 电阻器

    2) 我提起 Dport 连接器端(该端未连接到 IC) 然后将其连接到最初设置为3.3V 的直流电源
    3) 3)然后我使用 I2C 总线读取寄存器0x5C、这是 SN65DSI86的 HPD 寄存器。 我插入了显示器、但其 HPD 线路已断开。
    4) 4)我使用 DMM 测量 IC 引脚上的电压、当电源为3.3V 时、IC 引脚测量值为1.68V、HPD 寄存器的值为0x10 (检测真)。
    5) 5)然后、我将电源的电压降低到2.2V、以便仿真具有较低 HPD 电压的监控器。 在引脚上测得的电压为1.14V、但 HPD 寄存器仍具有值0x10。 注意:在 IC 引脚上、此值远低于2.2V。
    6) 6)我继续降低电源电压、当电源电压小于1.55V (IC 引脚现在为0.8V)时、HPD 寄存器最终到达0x00。 看起来这是阈值。
    7) 7)然后、我使用设置为2.1V (IC 上为1.09V)的电源为电路板加电、并且寄存器为0x10、所以这个低电平不存在加电问题。
    8) 8)上面链接(复制的内容如下)的早期答案似乎正确、2.2V 和0.8V 电平为  那样 在连接器 Dport HPD 引脚18处连接51.1k Ω 电阻。

    使用具有3.3V HPD 电平的51k 电阻器时、将提供1.65V (内部51k 的最低电平)、即> 1.2V 的实际引脚阈值。 如果连接到5V HPD 电平(可能不存在)、它还可以保护引脚免受高电压影响、因为最高电压约为2.9V。
    我认为数据表中关于 Vhpd_plug 位置的信息应该更清晰、说"在51kOhm 串联电阻器的连接器侧测得"或者类似的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我在您发帖前进行了实验、而我即将发帖确认我的想法。 现在有道理了。