This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:CAN 注释之间无公共 GND

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207309/tcan1042-q1-no-common-gnd-between-can-notes

器件型号:TCAN1042-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO1042-Q1、 ISO1042

你好  

我们的客户正在开发一个带有 LS 开关的12V BMS (右块)、用于将电池组与汽车电源 T31断开。

如果开关打开、左侧 BMS 和 ECU (或诊断工具)的 CAN 收发器没有公共 GND、并处于悬空状态。

这是否会导致一些问题? 如何克服? 一个想法是使用在开关两侧连接的 ISO1042-Q1。

我发现该主题是关于  

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/128310/is-can-communication-working-between-two-different-ground-suppling-cardsn  

他们在没有通用 GND 的情况下进行了测试、似乎可以正常工作。 我不知道它们在本例中具有的共模。  

谢谢  

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    TCAN1042可支持+-30V 的宽共模范围、以适应节点之间的大接地漂移。 即使采用与发送收发器完全不同的接地基准、这也将使收发器能够继续正常工作。 +-70V (H 版本)的高总线故障保护等级还将在电势差可能更大的情况下、在首次连接两个节点时更大程度地降低损坏风险。 如果在正常工作期间 CAN 节点之间的共模电压预计大于30V、则可能需要实现采用电隔离的解决方案、例如 ISO1042。  

    您是否大概知道此应用中您期望的接地电位差?  

    此致、  
    Eric Schott