This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:电压电平转换

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207380/tca9548a-q1-voltage-level-tranlsation

器件型号:TCA9548A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9548A

您好!

我们将使用该组件进行 I2C 电平转换。

我们的主 I2C 以1.8V 的电压运行、而所有输出线路都以3.3V 的电压运行。 从数据表中、我们看到 Vpass 电压存在限制、所以 VCC 应是多大电平?

我认为1.8V 是正确的吗?

比您更好、

Enrico Bonacini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enrico:

    是的、在 TCA9548A 的 Vcc 引脚上使用1.8V 将确保器件能够转换到3.3V。

    -鲍比