This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:IBIS-AMI 文件的 OUT0+/-的差分模型

Guru**** 2445310 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206327/lmh1297-differential-model-of-out0---of-ibis-ami-file

器件型号:LMH1297

大家好、

我们是否有 LMH1297/28的 IBIS-AMI 文件 OUT0+/-差分模型?

谢谢。

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的佐贺山:

    是 LMH1297/28 IBIS-AMI 文件支持100 Ω 输出仿真(OUT0)。 请让客户参阅此型号。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser San:

    很抱歉、我不熟悉这个模型。 我来确认一下。 该模型是否也支持将差分电缆连接到其他电路板上的 OUT0?


    谢谢。

    哎呀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的佐贺山:

    该模型还支持 OUT0或100 Ω 侧。

    此致、Nasser