This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:I2C 开关

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159, HD3SS3411, PCA9543A, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206651/hd3ss3411-i2c-switching

器件型号:HD3SS3411
主题中讨论的其他器件: PCA9543ATCA9543A、TS5A23159

我想使用该多路复用器在主设备的2个 I2C 从设备之间进行切换。我想使用该多路复用器在主设备的2个 I2C 从设备之间进行切换、但在数据表中提到了它用于 PCIe 的应用、差分应用可以用户用于非差分线路的 I2C 线路

您能否推荐任何与 HD3SS3411类似的 I2C 多路复用器、但根据硬件、我们应该能够选择从器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想通过 μ I²C 控制开关、请使用 TCA9543A/PCA9543A。
    如果您希望通过单独的 GPIO 信号控制开关、请使用任何模拟开关、如 TS5A23159。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS3411不适用于 I2C