Other Parts Discussed in Thread: TCA9555
您好!
我在使用 IO 扩展器时测试了 MOSFET 功能:

SDL 和 SCL 范围:

‘S将 P17位("源")设置为‘1 '(3.3 VDC)用于源选择、‘0 '用于灌电流选择。
但当我们使用 MOSFET 栅极端子连接 IO 扩展器输出时、发现栅源极端子电压为0.20V
因此、我删除了栅极终端的 IO 扩展器输出连接、并将 IO 扩展器的 VCC 与栅极终端连接、栅源极端子之间的电压为3.2V。没有压降。

请分享您对此问题的评论。
此致、
Kiranjit