This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:Linux Kernal v4.4是否支持 Linux 驱动程序?

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207166/dp83825i-is-the-linux-driver-supported-by-linux-kernal-v4-4

器件型号:DP83825I

尊敬的专家:

对于此以太网 PHY 设备、我们通过第三方网站提供了 Linux 驱动程序。 (https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/net/phy/dp83822.c) Linux Kernal v4.4是否支持此驱动程序?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 4.4内核于2016年发布。 最新版本是上周推出的4.4.302-cip73,但从未移植过 dp83822驱动程序。 4.4系列仅获得修复;请参阅 wiki.linuxfoundation.org/civilinfrastructureplatform/cipkernelmaintenance。

    选择使用这样一个旧内核的原因是什么? 如果您为使用此内核的开发板支付费用、则该方负责为您提供支持以支持反向移植驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复! 我不知道原因。 问题来自我的客户。

    您是说此驱动程序受4.302-cip73支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前驱动器正常。 现在就不用再问了。

    谢谢!

    John