This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5013:用户卡接口模块与 Sam 卡接口模块的兼容性?

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA5013, TIDA-00382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203391/tca5013-user-card-interface-module-compatibility-with-sam-card-interface-module

器件型号:TCA5013
主题中讨论的其他器件: TIDA-00382

大家好  

TDA5013具有3个 SAM 插槽和1个用户卡插槽、如果我在用户插槽中使用 SAM 卡、是否能像 SAM 插槽一样兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、您可以在用户卡插槽中使用 SAM 卡。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian。

    但需要更多的澄清。。。

     TCA5013的 IOMC1和 CLKIN1以及 IOMC2和 CLKIN2是否与连接 主机(Mc) ISO7816 UART 引脚兼容。

    2、需要澄清,如何将 SAM 卡插入用户卡位置? PRES、C4、C8引脚可以保持悬空、或者我们应该下拉或上拉。

    3、TIDA-00382 EVM 板——我们如何采购或租用特定时段的电路板以便更好地了解 TCA5013?

    4.是否有任何参考设计或文件可用于连接4个 SAM 的 TCA5013?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1;应与 ISO7816-3 UART 引脚兼容

    2: Pres 需要下拉, C4/C8是开漏,所以只是浮动

    3:可以拿到原理图吗

    4:我看不到一个设计与44 SAM 卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian。

    1. TCA5013EVM 电路板怎么样、我们可以从 TI 得到该电路板吗?

    我们位于印度班加罗尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们没有专门用于 TUSB5013的 EVM。

    寄存器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    感谢您的答复。

    如果我们在我们的设计中使用 TCA5013 IC、TI 是否会提供硬件和软件支持?

    (例如查看原理图和支持软件层叠和库)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将帮助审阅原理图、但不支持软件。

    此致

    布赖恩