This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:集线器异常

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A, TUSB8043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203721/tusb8043a-hub-exception

器件型号:TUSB8043A
主题中讨论的其他器件: TUSB8043

您好,

一位客户询问了 有关 TUSB8043A 的问题、如下所示:

根据 TUSB8043A 的数据手册、TUSB8043A 是一个4端口集线器、但现在我们的器件已检测到5个端口。 因此、我想问、原因可能是什么?

具体应用是、当它们连接了许多 USB 设备、所以集线器 根连接了 TUSB8043、但他发现 TUSB8043通过 内核日志检测到五个端口。 现在、连接 TUSB8043的 UVC 器件无法正常工作。 在此日志中、 USB_SET_INTERFACE 出现错误、且 UVC 初始化时返回值为-71。

内核日志:

[2023-02-1322:00:08.937674] INFO kernel:hub 3-1:1.0:已找到 USB HUB
[2023-02-1322:00:08.937755] info kernel:hub 3-1:1.0:检测到5个端口
[2023-02-1322:00:08.937769] info kernel:hub 3-1:1.0:复合设备;端口可移动状态: RRRRF
[2023-02-1322:00:08.937778] info kernel:hub 3-1:1.0:单个端口电源切换
[2023-02-13 22:00:08.937791] info kernel:hub 3-1:1.0:单个端口过流保护
[2023-02-1322:00:08.9696954] info kernel:hub 3-1:1.0:每端口 TT
[2023-02-1322:00:08.969581] INFO kernel:HUB 3-1:1.0: TT 最多需要8 fs 位时间(666 ns)
[2023-02-1322:00:08.969593] info kernel:hub 3-1:1.0:加电到电源正常时间:100ms
[2023-02-1322:00:08.969706] info kernel:hub 3-1:1.0:本地电源良好
[2023-02-1322:00:08.970251] info kernel:hub 3-1:1.0:启用所有端口的电源
[2023-02-1322:00:09.046183] info kernel:USB 4-1:使用 xhci-hcd 的新 SuperSpeed USB 设备编号2
[2023-02-1322:00:09.066310] info kernel:USB 3-1-port2: Status 0101 change 0001.
[2023-02-13 22:00:09.066342]警告内核:USB 4-1:USB_DEVICE_SUPPORES_lpm:quirks:USB_quirk_no_LPM
[2023-02-1322:00:09.06644] info kernel:USB 4-1:udev 2,busnum 4,minor = 385.
[2023-02-1322:00:09.066476] info kernel:USB 4-1:找到新的 USB 设备,idVendor=0451,idProduct=8340
[2023-02-13 22:00:09.066483] info kernel:USB 4-1:new USB device strings: MFR=0,Product=0,SerialNumber=0
[2023-02-1322:00:09.066788] info kernel:USB 3-1-port5: status 0101 change 0001.

此致

kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些日志条目似乎适用于两种不同的设备,即3-1和4-1。 4-1的"x ports detected"消息应显示。

    -71通常表示硬件问题。 其他设备是否在此端口工作? 此设备是否可与其他主机配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个 内部下行端口可通过 I2C 进行控制
    USB HID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    即、检测五个端口是否正常?

    此致

    kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以