This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:如何隐藏"遥控和 quot;图标

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040, TUSB8041, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201255/tusb8041-how-to-hide-removeble-icon

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB8044A、TUSB8040

大家好。

如您所知、如果我们安装 USB 端口、会出现如下所示的可拆卸图标。

如果下游端具有专用 USB 器件、是否可以隐藏可移除图标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置 OTP ROM 或 EEPROM 中相应的 non-RMB 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    我是否可以知道如何更改寄存器设置? 是否使用软件狗和 GUI 并在线更改设置?

    您是否还能提供实用程序和用户指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已在电子邮件中向您发送了该工具的链接、您会检查一下吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我明白了、谢谢~á

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用过该工具、但未能对其进行更改、您能帮助检查是否有任何问题吗

    或者您能否提供测试 F/W 供试用

    谢谢

    1.USB 拓扑(我们使用3* TUSB8041,只需将1个设备设置为不可拆卸)

    2.打开工具,但只能访问1个设备  

    3.单击不可移除的配置和程序,但设备仍然可以移除

    Windows Server 2022捕获(设备仍可拆卸)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用 EEPROM 还是电子保险丝? 应为 EEPROM。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用如下 EEPROM、您能帮助提供修改 EEPROM 的方法吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我使用了 EEPROM 工具、但无法检测到器件、您能帮助检查一下吗、以及 EEPROM 工具的相关指南?

    (TUSB80xx_EEPROM_Programmer_V1.0.0.1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行以下步骤:

    强制 USB 集线器进入编程模块

    E 第1步:选择 TUSB8044A 集线器的 USB 2.0部分–如果您将设备管理器设置为查看"按连接查看设备"模式,则通用 USB 集线器将列在通用超高速 USB 集线器旁边。 您还可以右键单击并检查"Properties"下的"Hardware ID"、应为 VID_0451&PID_8442。 我的器件版本可能略有不同、因此 PID 可能会略有不同。

    步骤2:获得正确的 Generic USB 集线器后、右键点击并选择"Update Driver Software"、然后选择"Browse my computer for driver software"、然后选择"Let me dick from a list of device drivers on my computer"、再选择"Have disk"。

    步骤3:当弹出 Install from Disk (从磁盘安装)窗口时、导航到 TUSB80xx EEPROM Programmer 目录(应位于 c:Program Files (x86)> Texas Instruments Inc 下)、然后选择 TUSB8040.inf”文件并将其打开。 忽略所有警告并允许驱动程序加载

    步骤4:打开编程工具。 步骤5:重新编程 EEPROM 后、您将需要重新加载原始通用 USB 集线器驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sinden:

    作为邮件通信、请提供以下文档。

    e2e.ti.com/.../sllu311.pdf

    e2e.ti.com/.../TUSB80xx_5F00_EEPROM_5F00_Programr_5F00_V1.0.0.1.exe.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试使用 EEPROM 方法更改 EEPROM、但该器件仍然可以移除、请在下面进行查看。

    #wrapped 07h [3:0]到0000

    #设备仍然可以移动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否也将位7设置为1?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    位7已经是1  、请帮助检查。

    谢谢

    #将第7位设置为1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我可以在邮件循环中引导您进行及时讨论吗?

    客户的项目进度很紧、需要尽快解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请环路我和 Brian 进入本次转换。

    谢谢

    大卫