This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:改善信号完整性

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954, SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206916/tser953-improving-signal-integrity

器件型号:TSER953
主题中讨论的其他器件: TDES954SN75DPHY440SS

您好、团队成员:

TSER953/TDES954是否具有预加重/去加重功能?

如果不能、应该使用什么 来改善 MIPI CSI-2信号的信号集成度?

我应该使用  SN75DPHY440SS 转接驱动器、或者您有什么建议吗?

此致、

Kuwahara Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    您能否提供有关遇到的问题的更多详细信息? CSI-2信号上有什么故障?

    Glenn