This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC401:端口控制 FPC401

Guru**** 2671135 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206620/fpc401-portcontroll-fpc401

器件型号:FPC401

大家好、

您能 解释一下 FPC401如何检测 LOS 信号和生成中断输出吗? 是否包括去抖操作?

 

另外、请帮助检查以下 应用是否正常? 我们将使用许多 LOS 信号输入。 IN_B 不是数据表中的标准 LOS 函数。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keli 您好!

    请确认您有权访问 FPC401编程指南。 可以对该器件进行编程、以在不同条件下在 LOS 或其他输入上生成中断。 这些内容在编程指南中进行了详细介绍。

    没关系。 器件专门监视 IN_B、这可以是 LOS 或其他功能。

    此致、Nasser