This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:关于 PWRDOWN 引脚

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196239/dp83849i-regarding-to-pwrdown-pin

器件型号:DP83849I

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。

是否是通过控制 RESET 信号来停止 SLP 信号输出等的唯一方法?

客户的情况如下、
在正常使用期间、器件在 PWRDOWN_INT =高电平时运行、但寄存器设置值应按原样使用、所以客户想把 PWRDOWN_INT 控制为低电平、而不是复位控制、这样就不会有波形输出到以太网引脚上。 但是、当自动协商功能关闭时、即使 PWRDOWN_INT =低电平、也会输出 SLP 信号并重复进行链路建立/断开。 那么、控制 RESET 信号是否是防止输出 SLP 信号等的唯一方法?

此致、

Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    我不熟悉 SLP 的术语。 您是指 MDI 还是 MII 信号? 请注意、DP83849是一种双 PHY、因此您是否可以在下拉 PHY B 的 PWRDOWN_INT 时在 PHY A 部分观察?

    根据我的理解、您想问在 PHY 的 PWRDOWN_INT 正确保持低电平时 MDI 或 MII 信号是否耗尽?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的问题是关于 FLP 信号和 NLP 信号、而不是 SLP 信号。

    我希望在不初始化寄存器设置的情况下完全停止通信。

    将 PWRDOWN_INT 控制为低电平是否不仅会停止数据通信、还会停止链路通信?  (信号输出是否会停止?)  还是在控制了复位后才停止?

    此致、

    冈村市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、冈村、

    请允许我与团队讨论。 我会在未来2天内回复。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、冈村、

    请参阅 DP83849数据表的第6.2.4.1节。 寄存器块将是唯一处于活动状态的部分、而 PHY 的其余部分未处于活动状态。 这是预期行为。 请转发并让客户检查一下。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认 FLP 和 NLP 信号的发送已由 PWRDOWN_INT 引脚停止。 但是、当我指的是链路状态寄存器时、它会重复链路建立和链路断开。 DP83849是否接收信号?

    此致、

    冈村市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、冈村、

    请进一步说明您的陈述:

    但是,当我提到链路状态寄存器时,它会重复链路建立和链路断开。 [/报价]

    最好提供一个0x1的寄存器转储。

    此致、

    Gerome.