This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:I2C

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206707/sn65dsi86-i2c

器件型号:SN65DSI86

您好、TI 大学

该应用使用 SN65DSI86在 SoC 处理器和 eDP 显示之间建立桥接。 DSI 通道 A 正在连接到处理器。 我想    是否必须需要连接处理器和 SN65DSI86的 i2c 端口。  DSI 端口是否可用于设置 SN65DSI86的寄存器 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参考第8.4.4.3节。  通用请求数据类型用于读取和写入 DSIx6 CFR 空间以及提供 DisplayPort 辅助数据包

    谢谢

    大卫