This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9538:待机模式和待机模式下的额外电流问题

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205782/pca9538-standby-mode-and-question-on-additional-current-in-standby-mode

器件型号:PCA9538

大家好、

在 datahseet 中、PCA9538具有操作模式和待机模式。

  1. 我们是否需要特定的 I2C 命令来使 PCA9538进入待机模式?
    如果不是、您能否帮助确认 PCA9538何时将进入待机模式。

  2. 在数据表中有一个"待机模式下的额外电流"技术规格。
    描述不清楚。 您可以帮助确认如何计算 ICC 电流吗?


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:"待机"只是指 μ I²C 总线处于空闲状态。 该器件没有内部振荡器;状态机完全由 SCL 时钟沿触发。 实际上、待机并不是一个需要进入或退出的单独运行模式。

    2.仅当输入电压不接近 VCC 或 GND 时,才会产生额外的电流。 待机 I²C 只是一种测试条件、可以更轻松地测量此电流;当 μ A 总线未空闲时、也会发生击穿电流。 (此规格用处不大、因为当失调电压大于0.6V 时、击穿电流会增加。只需避免此类输入电压。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    克莱门斯基本上总结了您的问题的答案。 待机不是器件的模式、而是 I2C 总线空闲时的状态(无通信、SCL 和 SDA 通过上拉电阻上拉至 VCC)。  

    第二点、这与击穿电流有关、并在 I2C 总线处于活动状态时发生。 这仅适用于已知输入不会接近 VCC 或 GND 的高或低电平的情况。 在最坏的情况下、当输入位于 VCC 和 GND 的中间位置时、会产生额外的 ICC 电流。 为了避免这种情况、请遵循 Clemens 的建议、即通过调整上拉电阻值、将电压完全上拉至 VCC、并完全驱动至 GND。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、Tyler、

    感谢您的回复!