This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:电源序列

Guru**** 2537030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206492/dp83869hm-supply-sequence

器件型号:DP83869HM

大家好

我对 DP83869HMRGZT 器件的电源序列有疑问。

位置

VDDA2P5 -模拟电源- 由具有 VCC_2V5电源轨的 LDO 供电

VDD1P1- 数字 电源-由具有 VCC_1V1电源轨的 LDO 供电

其中、 VDDIO 可以由1.8V/2.5V/3.3V 电源供电

在我的应用中、我们使用用于 VDDA2P5的 VCC_2V5电源轨为 VDDIO 供电 

如果我短路/将相同的电压轨 VDDIO 和 VDDA2P5引脚组合在一起、VDDIO 是否需要任何序列?

请确认是否需要执行任何序列?

您也可以解释一下数据表中的这一声明(第97页): " 对于三电源配置、建议将所有电源一起供电。 如果无法做到这一点、则必须使用以下电源时序。'

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VDDIO 可由2.5V 电源斜升。 理想情况下、所有电源都斜升在一起、但如果不是、该序列决定了有多少电源可以落后于另一电源。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    感谢您的意见。