This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:GND 偏移对 USB3.0传输的影响

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205722/tusb8020b-q1-impact-of-gnd-offset-on-usb3-0-transmission

器件型号:TUSB8020B-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB8020B

您好、TI 团队、  

 我们有两个 PCB、一个是 IVI PD 充电(Max100W)、另一个是 HUB-ECU (TUSB8020B)、通过2m 电缆连接。

 1. 当 PD 充电100W 时、GND 的返回将提高 TUSB8020B GND (GND2>GND1)的电位。 这是否会影响 USB3.0通信?

 2. TUSB8020B 允许的最大偏移量是多少?

 3.线长为2m。 如何评估此风险

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道电缆升高了什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 大约0.3V、GND2-GND1 = 0.3V、2m 电缆、5A;谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    针对接地的最大250mV 位移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

     只要最大 GND 偏移是250mV , USB3.0通信就不能受它的影响,右?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的