This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:确认引脚搭接选项、无 MCU?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206216/dp83869hm-confirm-pin-strapping-option-no-mcu

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、DP83869EVM、 DP83869

代表客户:


在数据表9.4.7中、显示 DP8369HM 支持通过搭接激活的非托管介质转换器模式。

同时还说明了一些功能、例如 LED 配置、Auto-Neg 中的功能可能需要配置、我看到 EVM 上有 MSP430F5529 (DP83869EVM)。

请确认我对该 PHY 的理解程度。 根据表9-9和表9-16、可以在不使用 MCU (DIP 开关)的情况下将该 PHY 完全定义为介质转换器(1000Base-X 至1000Base-T 或100Base-SX 至100Base-TX)。

我对该项目的研究越深入、我就越意识到在此 PCB 上包含小型 MCU 会更容易。 不过、只需确保这两个选项仍然可用。


谢谢! -steve.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用 Get-Go 中的 DP83869设置为非托管介质转换器模式。  

    此致、

    Gerome.