This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:提供能够进行裕度分析的 ALP 版本。

Guru**** 2838730 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206480/ds90ub941as-q1-a-version-of-alp-capable-of-margin-analysis-is-provided

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP.

嗨、团队,

客户计划使用 ALP 测试利润分析、但从 TI.com 下载的版本是2018版。

根据 ALP 指导文档、裕度测试需要 ALP 软件版本2019或更高版本。

我希望 BU 可以提供可测试 MARGIN ALP 的版本下载压缩包或链接。

客户急于进行相关测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    TI.com 网站上的 ALP 版本是我们的最新框架。 要将其更新到最新版本、您需要下载同一页面上的 ALP-PROFILE-UPDATE 文件、并将其安装到与 ALP 相同的文件夹中。 这应该会为您提供您要查找的正确版本。

    谢谢。

    Ryan