This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:VDD 和 VBAT 问题(CByp)

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206130/tusb1210-vdd-and-vbat-questions-cbyp

器件型号:TUSB1210

您好、E2E:

我的客户希望使用 具有3.3V 电压和 VBAT 的 TUSB1210。  在本例中、它们将把 VDD33连接在一起。  Question:

这是连接器件的正确方法吗-将 VBAT 和 VDD33短接在一起?

它们是否各自都需要自己的滤波电容器?

他们应该使用什么 Cbyp 值?  请参阅表8.3和 CByp 行。  建议值为0.1uF、但 范围设置为0.45uF 至6.5uF。  我假设这意味着使用一个0.1uF 的电容器+一个更大的大容量电容器(例如2.2uF)。

请确认

谢谢!

拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您仍然需要自己的电容器。

    没错、  0.1uF 电容器+一个较大的大容量电容器(例如2.2uF)、0.1uF 电容器位于器件附近。

    此致

    布赖恩