This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:请帮助我们找到与 TCA9511A 类似的解决方案

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198298/tca9511a-please-help-us-to-find-the-similar-solution-as-tca9511a

器件型号:TCA9511A
主题中讨论的其他器件: TCA9517

您好、TI 团队、

我们正在搜索有关隔离和电平转换的组件的解决方案。

在此图中、如下图所示、我们在此应用中使用 TCA9511A。 但我们发现 VOL (MAX)约为0.4V。

在输入端、我们需要保持在0.4V 以下。 但似乎会在0.6V+0.1V (OFF SET)左右。

请帮助我们为此找到解决方案。 谢谢。

Br

海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Helen、

    在我可以给出更准确的答案之前、您能否说明0.6V+0.1V 失调电压以及0.4V 以下输入侧的来源?  

    TCA9517上是否有适用于 VCCB 的1.8V 电压? 如果这样、这将不起作用、因为 VCCB 只接受2.7V 至5.5V 的电压。 相反、您可以将 B 侧连接至 TCA9511A、但需要确保 TCA9517的 VOL 低于0.6V、以避免在将信号从 B 侧传播至 A 侧时激活 TCA9511A 上的上升时间加速器。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我在下图中添加了 VCCB/VCCA。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦、您好!

    这种配置是可以接受的。 此设置目前没有任何问题。

    此致、

    泰勒