This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:用于显示端口源的交流耦合电容器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204894/hd3ss3412-ac-coupling-capacitors-for-display-port-source

器件型号:HD3SS3412
主题中讨论的其他器件:TPS65988EVM、、 HD3SS215

您好、在 TPS65988evm 原理图中、显示端口连接器没有串联交流电容。 我使用 HD3SS3412作为显示端口开关、但我直接将 IC 连接到显示端口源、无需连接器。 是否需要为 DP 线路和辅助线路放置交流电容器? 谢谢你。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以检查 HD3SS215?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、感谢您的推荐、但 我不能使用 HD3SS3412 进行切换? 如果使用了交流电,是否需要在交换机和 GPU 之间放置交流电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您确实需要将交流电容器放置在多路复用器的任一侧。 您还需要 tot 偏置 AUX 通道。

    寄存器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!