This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:DP83TD510E:更稳健的链路、物理连接出现毫秒级连接损耗

Guru**** 2830585 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195803/dp83td510e-dp83td510e-more-robust-link-in-scenario-with-millisecond-connection-losses-on-physical-connection

器件型号:DP83TD510E
主题中讨论的其他器件:TMUX7211

您好!

下面是该主题的延续: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169986/dp83td510e-more-robust-link-in-scenario-with-millisecond-connection-losses-on-physical-connection/4430923#4430923

我们通过使用固态开关快速断开并重新连接通信线路的方式测试了 DP83TD510。 我们发现、500us 以下的中断不会导致链路故障、有时甚至在1ms 时也是如此。 此外、我们还发现、直到10ms 的中断导致等待时间为200ms 的链路重新运行、但从10ms 到200ms 的中断之后、PHY 可以恢复链路、无需重新运行过程。 遗憾的是、您关于更改寄存器0x502的注意事项(在链路丢弃、禁用解码器解锁之前的错误计数)似乎不会影响链接中断后的行为(除了如果设置了"禁用解码器解锁"、则链路状态寄存器保持在链路建立状态、即使链路断开也是如此)。       

在查看 IEEE 802.3cg 标准时、这似乎不是预期的行为。 如果扰频器锁定丢失、PHY 应返回到发送空闲状态。 扰频器随后应能够重新锁住。 仅当 maxwait_timer (200ms±2ms)停止运行且在这段时间内未重新锁定时、才应进行完全重新校准。 该标准强调以下几点:

„-在链路段受到干扰后、例如当通电的链路段上的电流消耗快速改变时、maxwait_timer 允许 PHY 在进入静默状态之前保持发送空闲状态。 这使得 PHY 能够尝试在完全重新传输之前恢复链路。"("IEEE 以太网标准-修正稿5:通过单对平衡导体实现10Mb/s 运行及相关电力输送的物理层规范和管理参数"、第144页)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 请允许我到周三2/15返回给你。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此信息转发给我们的内部团队征求意见。 我希望下周能得到回复。 请注意、TI 将于2月20日/ 23日节日庆祝总统节。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部团队提出的一些问题:

    1. 中断是如何产生的? 使 MDI 线短路或其他什么情况?
    2. 上述观察结果是反直觉的、即如果干扰持续时间较短、结果更差?
    3. 您是如何总结该 Phy 是否进行了再培训的? 两种情况下都没有链路中断、对吗?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome:

    感谢您的答复。 解答团队提出的问题
    1.通过使用固态开关(TMUX7211)快速断开两条 MDI 线路的连接并重新连接、造成中断。
    3.我们在示波器上使用差分探头(蓝色和红色迹线)观察了固态开关前后的 MDI 线。 我们还通过 PHY 通过捕获器件的触发输出(黄色迹线)和固态开关的状态(绿色迹线)监控以太网包。 下图显示了1ms 的中断。
     

    [https://imgur.com/a/SfOZkv7、 2562x1396]
     

    由于第一个 PHY 都静默、然后发送链路脉冲、再以较低的振幅发送训练序列、进而以全振幅发送、因此可以清楚地看到重新训练序列。
     

    下图显示50ms 的中断:


    [https://imgur.com/a/DO4A7Um 2562x1396]


    Phy 会恢复链路、而不会完全重新训练。
     

    2.我们也认为观察结果反直觉,但可能会发生以下情况:短暂中断(<500us)不会导致扰频器解锁,因此不会导致链路中断。 在长时间中断(>10ms)期间,PHY 正确地转换到 SEND_IDLE 状态,并能够重新获得同步以恢复链路。 在(500us 和10ms)之间的中断期间、某些寄存器或部分逻辑并未转换为正确状态、因此无法恢复链路。

    此致、

    Kristian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristian:

    2月20日是美国公共假日。 我会让 Gerome 在他回到办公室后立即回复。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kristian:

    请允许我有时间将这些信息介绍给团队。 最糟糕的是、我希望 EoW 能够提供更新。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kristian:

    很抱歉耽误你的时间。 我将针对您的问题对我们的内部团队进行 ping 通、并在下周回复您。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kristian:

    您能否确认这一担忧、即在500到10毫秒之间中断时、您会看到链路中断和重新培训、而如果中断时间较长、则会在未完成重新培训的情况下恢复?

    在任何情况下、phy 都不会完全卡住、对吧?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    n´t 正确、PHY 不会卡滞。

    此致、

    Kristian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kristian:

    我已将其转发给我们的内部团队。 请注意、我在下周二之前不在办公室、我希望在团队返回后提供最新消息。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kristian:

    要了解您的查询的背景、您只想了解您为什么看到这样的行为、在500到10毫秒的时间内、需要中断链路和重新培训、但在中断时间较长的情况下、无需重新培训即可恢复?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    团队是否有任何更新? 他们是否能够重现此问题?

    有关更多背景信息:
    在现场测试期间、由于连接器振动、我们遇到了链路中断问题。 在测量中、我们确定通道仅在几毫秒内受到干扰。 这令我们感到困惑、因为根据802.3cg 标准、PHY 应该能够在中断高达200ms 的情况下恢复链路。 因此、我们进行了一些进一步的调查和实验室测试、结果我们之前已经公布。

    对于我们的应用、重要的是、连接中断的时间最多不能超过大约100ms。 重排所需的时间比重排长得多(最多3秒)、并且会导致系统完全停止、因为通信至关重要。 因此、我们想知道 PHY 是否也可以通过某种方法恢复具有500 μ s 到10ms 中断的链路。 由于 PHY 能够恢复更长时间的中断、从我们的角度来看、这是可能的。

    单线对以太网是一项出色的技术、可为我们解决许多问题、但有一个问题、它目前无法用于我们。

    此致、

    Kristian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kristian:

    感谢您提供的背景信息。 我已经将这一点传达给团队、我认为这有助于澄清问题。 请预计周中之前回复。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kristian:

    与团队讨论后、 我们了解有关再培训和您的系统的顾虑。 我们想了解以下几点:

    -您正在寻找解决方案的时间安排是什么?  

    -您可以确认您没有使用任何寄存器配置,并且正在运行默认设置,对吗? 如果没有、请分享配置

    -您在500us-10ms 的再培训方面看到的观察结果的可重复性如何? 这是否在许多 IC 上都是一致的?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    -我们需要在最多2个月内解决方案(越快越好,当然)。

    • 我们正在运行默认设置、但在一些测试中、我们通过写入寄存器0x11A 中的0x64和寄存器0x119中的0x557来启用数据包生成器。 该行为不会随着数据包生成器的启用或禁用而改变。 我们在测试开始时使用 RESET 引脚复位 PHY、并每十秒引入一个定义长度的故障。 PHY 在测试过程中未复位。 我们在故障开始时触发示波器、并观察 PHY 的行为。

      我们还尝试了更改寄存器0x502中的设置、并使用0x1834和0x202手动配置主器件和从器件、这也不会改变行为。
    • 使用四个器件进行了测试。 任何器件组合中的行为都不会发生变化、因此我们可以确信它不是其中之一。

    此致、

    Kristian