This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:在 RMII 主器件基本模式下具有搭接配置的典型应用指南

Guru**** 2513965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204018/dp83826e-typical-application-guide-with-strap-configurations-at-rmii-master-basic-mode

器件型号:DP83826E

您好、专家!

寻求您对此问题的指导、我代表我的客户发布。

最初、他们询问 DP83826ERHBR 的参考设计、因为他们想知道如何 使用 LED0/1引脚设计 RMII 主模式的搭接引脚。 让他们参考了它的 EVM 基准。

现在、他们还想了解使用电阻器进行的所有自举配置。

例如、在 DP83826ERHBR 数据表的表7-1中、表示在 RMII 模式下未使用 strap 配置的 strap4 (引脚名称 COL)、 但是、在第9.4.1.2节基本模式的设置配置中、我们需要针对 RMII 主模式将引脚上拉至高电平。

对于 strap1、根据表9.4.1.2、还需要上拉至高电平以实现速度100M、但根据您的描述、它已下拉至 GND。

您能给我一些关于 RMII 主模式的其他绑定的建议吗?

此致、
阿奇·A·阿奇

www.ti.com/.../snla338a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    COL 信令引脚未在有源 RMII 模式下使用、但该引脚在上电后仍用作自举。

     数据表的第9.4.1节介绍了如何使用硬件自举。  第 9.3.17节说明了如何引导 LED 引脚。

    谢谢。

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    谢谢你。

    我们不确定 我们的设计如何与自举.

    Strap 配置0与 RX_D0位于相同的引脚上。 但我不清楚如何使用连接到处理器的 RX_D0、但同时必须将其拉至高电平。 如果我将引脚上拉至高电平、但对于与处理器的通信也能正常工作吗?

    73、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    请观看以下有关以太网自举的视频。 这将给你一个很好的想法如何签带工作.  https://www.youtube.com/watch?v=pvfJk-LJ7Yo

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David。

    是的、它可以提供帮助、但我的问题仍未得到解答。
    如果 RX_D0用于与 Mac 通信、我必须上拉或下拉该怎么办? 原理图看起来是什么样的?

    在您发送给我的视频中、Phy 上的 RX_D0引脚大约是两倍、一个被上拉、另一个通常连接到 Mac。 那么?

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    自举引脚具有双重功能。 这些 引脚用于搭接以及与 Mac 的通信。 自举不会影响通信。 上拉或下拉电阻足够弱、PHY 仍可以将引脚驱动至所需的电压电平。

    谢谢。

    大卫