This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:上电复位要求

Guru**** 2911920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206119/tca6408a-power-on-reset-requirements

器件型号:TCA6408A

尊敬的技术支持团队:

数据表已更新为 Reve。

建议在 VCCI 之前斜升器件 VCCP、以防止 SDA 可能卡在低电平。

启用复位是否会清除卡滞并恢复正常运行?

此致、

TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    两个电源轨上电/联机后、器件应恢复正常/正常工作。 应该不需要切换复位、但您可以在两条线路都加电作为"以防万一"选项后执行此操作。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boddy:

    我的配置可能无法遵循斜升规定(在 VCCI 之前斜升器件 VCCP )。 因此、我将在两条线路每次上电后更改以切换复位、从而避免"卡在低电平"

    此致、

    TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    切换复位应该没有问题、并且在两个电源轨上电后都可以正常工作。 RESET 引脚实际上会切换整个器件的 POR 电路、因此如果 SDA 仍卡在低电平、我们希望通过切换复位来解决此问题(如果两个电源轨都启动)。

    -鲍比