This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927QEVM:在为927 EVM 安装 USB 驱动程序时出现问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205031/ds90ub927qevm-issue-installing-usb-driver-for-927-evm

器件型号:DS90UB927QEVM
主题中讨论的其他器件:ALP.

我已经阅读了下面的帖子,并试图按照那里张贴的指示.  

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677372/ds90ub927qevm-driver-problems

但是、我的计算机中未列出"NSC ALP Nano"。  我们知道驾驶员是 Cypress CyUSB3、但要安装驱动程序、必须选择正确的设备类型。  

因此问题是:由于未列出"NSC ALP Nano"、我应该选择哪种类型的器件? 是否可以在不选择特定设备类型的情况下安装驱动程序?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您能否浏览该主题并尝试列出的内容?

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853105/ds90ub926qsevb-cannot-install-drivers/3158264#3158264

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh:

    我遇到的问题有一点不同。  

    连接主板后、计算机可以看到该器件、但未安装驱动程序。 右键单击 NSC USB nano 并更新驱动程序、此时会弹出此窗口

    自动搜索驱动程序无法找到该驱动程序。 单击"Browse my computer for drivers (浏览我的计算机以获取驱动程序)"、将弹出此窗口

    搜索 ALP 文件夹找不到驱动程序。 单击"让我挑选..." 此窗口将弹出

    系统会提示您选择器件类型。 这就是问题所在。 器件类型列表中没有我阅读的文章中提到的器件类型。 我应该选择哪种类型的器件?  

    由于这是一项已有10多年历史的技术、为什么您可以提供下载、以便 Windows 可以自动安装驱动程序?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

     在开始步骤之前、您是否已从网站位置下载 Cypress CyUSB 驱动程序的驱动程序文件?  您可以从 此处下载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh:

    是的、我下载了该驱动程序、让 Windows 从包含所有版本 Windows 的驱动程序的文件夹(包括子文件夹)中搜索驱动程序。 Windows 找不到驱动程序。 我想问题是 EVM 不能正确地告诉 Windows 设备是哪种类型、并且 Windows 不知道应该安装哪种驱动程序。 这说明了手动安装过程中未列出正确设备类型的原因。 此时、我们只需要您的帮助来找到安装驱动程序的方法。    

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    恐怕没有其他方法可以安装它。 我刚刚在我的电脑上测试了它,它像 预期一样工作! 请尝试使用其他计算机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh:

    您有什么 Windows 版本? 我有 Windows 10 Enterprise、版本20H2。 Windows 是自动在您的计算机中检测 EVM 的驱动程序、还是您需要手动安装?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您能尝试此文档中的步骤吗?

    e2e.ti.com/.../4722.ALP_5F00_92x_5F00_EVM_5F00_Driver_5F00_installation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh:

    它正常工作、EVM 现在正常工作。 谢谢!

    我问的是正确的硬件类型。