This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS36277:与 THVD1550引脚对引脚

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, DS36277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205943/ds36277-pin-to-pin-with-thvd1550

器件型号:DS36277
主题中讨论的其他器件:THVD1550

大家好、

网上说 DS36277和 THVD1550是引脚对引脚的、但看起来不同器件的驱动器使能电路逻辑不同。 您能否确认要进行更改、需要更改驱动程序启用(NDE / DE)?

谢谢。

雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、DS36277的/DE 引脚的极性与 THVD1550 (和大多数其他收发器)的极性相反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:  

    是的、错不是引脚对引脚的、因为 DS36277具有高电平有效的 DE 引脚(/DE)-这是为了支持特定标准(SAE J1708)、该标准要求反转 DE 引脚或进入 DE 引脚的数据流。  

    因此、如果要替换其中一个、则 DE 引脚的极性相反。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parker 和 Clemens、

    感谢您的快速回复。 注意 TI.com 页面上针对 DS36277器件的这一差异将有助于将来供其他用户参考。

    谢谢。

    雅各